This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

基于TMSC6678的多核操作系统性能验证



专家您好!

   我现在在做基于TMSC6678的多核操作系统,需要一个验证程序分别在裸板和操作系统上运行来进行对比,由此来验证操作系统的性能,请问可以通过什么方式来解决?

  • 你好!

    你是要写类似SYS/BIOS的操作系统吗?

    不用操作系统的话,得底层配置多核的各个模块;操作系统只是封装了下,使用相关的API。

    没明白你的意思,

    你自己写个程序,分别使用你写的OS和不用OS 比较下性能(如cycle),这样不能达到你的要求吗?

  • 专家你好!

       我自己做了一个操作系统,想要验证其性能,要在裸板上还有我自己的操作系统上分别运行一个程序,以此作为对比来验证操作系统的性能,所以想要找一个程序来进行验证,自己写的程序恐怕不具有代表性

  • 您好,

    你的目的就是为了测试操作系统的性能,而对于操作系统的性能,无非关注的就是调度的时延,中断的响应延时,任务抢占的时延等,所以建议可以自己在操作系统中添加响应的代码测试各个点的时延。

  • 专家您好!

       我们的操作系统以后是要做图像处理用的,所以想要加载上这个VLFFT程序先验证操作系统的健壮性,所以需要把vlfft加载到自己开发的操作系统上面