您好,请教一下
输入给DM8168两路视频数据1080p和640x480逐行,都是25帧。
因为640x480用tvp5158解码只能隔行扫描,所以需要对640x480进行去交错处理。用dei[0]对1080P进行处理,没有进行去交错处理,dei[1]对640x480进行去交错处理。640x480视频编码数据输出正常,可是1080P视频编码数据输出帧频只有13帧,什么原因导致的?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,请教一下
输入给DM8168两路视频数据1080p和640x480逐行,都是25帧。
因为640x480用tvp5158解码只能隔行扫描,所以需要对640x480进行去交错处理。用dei[0]对1080P进行处理,没有进行去交错处理,dei[1]对640x480进行去交错处理。640x480视频编码数据输出正常,可是1080P视频编码数据输出帧频只有13帧,什么原因导致的?
你这样看到的只是一个现象。
建议,确定出是哪个位置问题; 你可以在 encode link ,和 capture link 中 分别 打印每帧处理数据的时间,确定这里是否有丢数据;
在 ipcbit 接口 获取数据的地方,每帧都打印一下当前时间(毫秒),确定是否是网络服务导致。