各位大神,请问:(本文中所使用的是以太网的boot模式)
我有两个工程文件,假设工程文件1为:BSL6670(编译后生成一个.out文件);工程文件2为:PUSCH_rx(编译后生成另一个.out文件);其中这两个工程文件都是在同一块dsp上工作,不是boot模式下,先跑BSL6670,跑完后,再跑PUSCH_rx;两个工程文件都用到DDR3;第一个工程文件用到core0,第二个工程文件用到了core0,core1(该工程下我用core0作为主核,使用IPC触发core1,进行同步,这个过程是没有问题的),在这种情况下,我应该怎么操作呢?
我原本以为可以使用mergebtbl工具,将上述两个.out文件(BSL6670.out 和 PUSCH_rx.out)组合起来,生成一个.bat文件,然后先初始化DDR3,再使用.bat文件向dsp灌包,可以成功;但是我在PUSCH_rx代码中加入了闪灯的程序,没有看到灯闪,想问问各位大神,有没有一些可行的高见。
附件是我将两个.out文件merge的操作