各位专家:
我在6678开发板上验证主机通过以太网加载程序,现在手上两块开发板,有一块型号是EVM6678LE v1.0,板载xds100和xds560v2两个仿真器;另一块型号不太清楚,只有xds100仿真器。两块开发板都已经按mcsdk里的要求设定了bootmode拨码开关。现在的现象是:第一块开发板上电后主机端抓不到BOOTP包,因而无法获取MAC地址发送boot table;第二块开发板上电后主机端能抓到包,也能正常Ethernet加载测试程序。我看到论坛里有人也提过这个问题,当时andy的回答是可能ibl版本没有更新。我的疑问是:根据手册上的说法,上电后按3s间隔发送BOOTP包是RBL里设定的吧,也就是上电以后6678就会从ROM里copy这段代码执行,这和ibl有何关系呢?两块开发板的6678芯片应该是一样的,那么它们的RBL也是相同的吧,为什么表现出来的行为却不相同呢?