应用程序需要从nandflash启动,然后业务指令需要通过pci接口进行通信,那么刚开始需要处于emif的状态,待程序加载完成启动之后,再切换到pci的状态
实际应用中,我用IO管脚控制PCIEN位和PCI_RST位,起始时PCIEN和PCI_RST拉低,并且在PSC里disable PCI模块,待加载程序之后,先拉高PCIEN信号,再enable PCI模块,最后再拉高PCI_RST,此时再次查看pinmux1里面的PCIEN位,依旧是0,并没有使能
不知道上述操作是否存在考虑不周的地方,或者还有其他方法解决这个复用问题,谢谢指导