This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ccs5.5无法导入例程



开发环境CCS5.5 安装的开发包是

ti-processor-sdk-rtos-c667x-evm-04.02.00.09-Windows-x86

CCS和开发包的安装路径在d:\ti同一个目录下,自己想研究

开发包中的例程学习,当用CCS导入d:\pdk_c667x_2_0_8\packages\ti\drv\i2c\example

中的例程时显示没有发展工程。还请高手指点学习!

  • 例程需要自己按照下面wiki网站上的步骤生成,在MyExampleProjects文件夹里。
    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Rebuilding_The_PDK

  • 按照文档进行编译 首先运行pdksetupenv.bat报错“path2dos不是内部或外部命令,也不是可运行的程序”

    CCS和开发包都安装在D盘,也添加了环境变量path=d:\ti,再运行另外一个pdkProjectCreate.bat也出现

    报错,“系统找不到指定的路径”。