大家好!
DSP/BIOS 静态配置的任务,在BIOS启动后,这些任务处于什么状态?
是不是,挨个都去执行一遍?
没有看到可以设置的地方
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好!
DSP/BIOS 静态配置的任务,在BIOS启动后,这些任务处于什么状态?
是不是,挨个都去执行一遍?
没有看到可以设置的地方
您好,谢谢答复!
也就是说,在main()退出后,BIOS 启动静态设置的任务,
这些任务,在有BIOS启动的时候,都是处于 TSK_READY 状态,
然后,
按照任务优先级高低,开始 调度,是吗?
是的,新建的tsk处于ready模式,在API user guide里有说明.
The new task is placed in TSK_READY mode, and is scheduled to begin concurrent execution of the following function call:
http://www.ti.com/lit/ug/spru403s/spru403s.pdf