您好,c6747+SDRAM +Flash系统,我们有两个问题:
1 想利用pwrm module实现deepsleep。我把c6748才有的pwrm移植到了c6747,并且用pwrm_powersleep(PWRM_SLEEP,0,0)实现了sleep,功耗从380毫安降到80毫安,但是还是觉得待机功耗太大。所以我想问的是还能不能进一步降低功耗?C6747+SDRAM+Flash这个系统,最低功耗到底能低到什么程度?
2 我用的是CCS6.x版本,我并没有对C674x_0指定.gel文件,那我用调试器加载程序的时候,会有默认的gel文件运行吗?如果有,这个默认的gel文件是在哪个目录里?
还有,我把.far和.const段放到了sdram里面,如果在emulator加载程序的时候没有执行任何gel文件,那sdram就不可用,那谁来负责初始化sdram并搬运.far和.const数据到初始化好的sdram里面?
有没有文档介绍一下emulator启动、搬运.text .data .const ...等等段、一直到运行到_c_int00的整个详细的过程??
非常感谢!!!