开发板上HAL Timer64总共有4个,ARM和DSP业务需求,现在已经不够用。
现在我想将DSP Clock模块占用的Timer64拿出来给业务使用,将DSP Clock配置为“Clock_TickSource_USER”,然后在业务硬件中断内调用“Clock_tick()”,业务硬件中断是执行的1ms周期;
但是看起来未生效。
Main函数跑了,BIOS_Start运行后,按理应该按照PreHandler,Hwi,Swi,Task进行调度,好像SYS/BIOS没有正常调度。
是什么步骤有问题?我在帮助文档里面只找到通过app.cfg用dmtimer配置的一个示例。
(项目内容,已不能Create User Clock来解决问题)