各位专家好,我现在用CCS V5.2 写一个测试程序,想调用dsp库下的 DSPF_sp_fftSPxSP 函数,但是老是报错说的#10010 errors encountered during linking:"fft_float.out"not build. 该加的路径我都加了,头文件也没什么问题。后来通过对工程的设置能够把错误屏蔽但是在debug时main函数又不能分配地址。请专家解答下是什么原因。
哦,我的main函数是.cpp文件。会不会有关系?
还有在工程中我自己写了个功能函数文件,因为要调用c6000下的complex类,好像必须用C++调用才行,所以建立的.cpp文件,因此main函数的文件我也建成.cpp文件了。难道CCS V5.2里 C和C++不兼容吗?那我既想调用c的库函数又想调用c++的库函数怎么办?
谢谢老师们解答下。急求