尊敬的Tony Tang
您好,目前有一个问题想请教下。
先说明下目前的情况:
用的是TMS320C6748BZWT E这款加密版的芯片,已经在调试过程中了。芯片买错了,但是还是要硬着头皮调试下去。参考了这个贴子https://e2echina.ti.com/question_answer/dsp_arm/c6000_dsp/f/32/t/107285,对加密版的芯片有了大概的了解,并按下面的步骤做了尝试:
首先通过GennericSecureUartHost工具对芯片进行了解锁操作,其中使用的bin文件是下载了别人的,可以正常的连接仿真器了;
然后使用SecureHexAIS_OMAP-L138工具和修改后的ini文件生成了烧写文件(不知道我的ini文件对不对,哪里有不正确的地方吗?)
接着使用官方的NOR烧写工程烧写上述生成的bin文件;
最后更改BOOTMODE为NOR启动,上电发现没起来。我的验证方式是通过观察窗口是否有打印信息,在线调试是可以正常打印的。
其中ini文件我做了说明,烦请看一下有没有问题。
谢谢!https://e2echina.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/120/0044.OMAP_2D00_L138_5F00_generic_5F00_secure.ini