你好,请教Smart Reflex的问题!
1.做了几块C6670的板子,加电后DSP的核压有的是0.93V左右,有的是1.0V左右,有的是1.1V左右,请问这正常么?
2.0.93V以下的板子,如果核钟配置超过750M以上时,初始化PLL过程中有时会使DSP异常,不能正常工作,这和核压有关系么?
3.Smart Reflex的是如何实现的?每个片子控制输出的电压是否不一样?查资料说6BIT的控制码是从EFUSE(电子熔断?)获取的,是不是意味着每个片子出厂时配置不同?看了一下EVM开发板的输出是1.014V,感觉应该在1.0V左右是正常的。我们的板子多数是0.93V左右和1.1V(B111111),只有一块是1.0V左右。请问这是硬件设计的问题么,还是有什么说法?
谢谢!