This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请教tony tang6748的芯片加密问题?



dear tony:

        我们公司一块产品的算法是在6748上运行的,目前经过测试效果不错。考虑后期的大规模量产。所以要对6748的代码进行加密。

        我们是这么考虑的,希望加密过程不复杂,最好不要让工厂的同事去熟悉专门的烧录工具。第二个就是软件上自适应,适合批量烧录,不需要每次烧录一个芯片就要换一个key。

        我在参考了几篇论坛上的帖子,提到了利用nand 进行代码的加密。但是我不是很明白这种方式,如果把key放到ini文件里面是不是每一个片子的ini文件都要配置的不一样。如果是这样大批量烧写就非常麻烦了。

        不太清楚6748的加密过程是否我第一段提出来的要求,请指教。

  • #1. 你用的什么方式启动?

    #2. 你所看的贴子是关于加密版的C6748的使用方法。

    #3. 加密版本的芯片对用户代码的加密分为两步,第一步用ini对.out转换成用户key加密的AIS bin文件。第二步要在线用芯片的key加密AIS bin文件的头,即对用户key进行加密。这样就做到了将这个flash焊到别的板子上是运行不起来的。

    至于不要让工厂的同事去熟悉专门的烧录工具,到是不一定,只要将工具做好,只是多一个操作步骤而已。

  • 唐工:

            我们目前的DSP是通过nandflash启动。

            第二个问题,是不是只有加密版的6748才能用您说的的2步分别对AIS和key进行加密。普通版的就不适用了。

  • yu tao3 说:
    第二个问题,是不是只有加密版的6748才能用您说的的2步分别对AIS和key进行加密。普通版的就不适用了。

    是的,论坛里讨论的都是基于加密版的C6748的使用,至于普通版的加密方法,就不是我们的特长了,一般都是通过另加加密芯片来做的。

  • 谢谢唐工!加密那块主要是参考wiki那篇文章是吧。有没有中文方面的资料介绍呢。
  • yu tao3 说:
    加密那块主要是参考wiki那篇文章是吧

    是的。

    yu tao3 说:
    有没有中文方面的资料介绍呢。

    创龙做过一个总结。

  • 谢谢唐工!