This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

c6678 网口 dsp无法接收pc端发送数据包



您好,

          我使用自己做的板子,上面的dsp是c6678,仿真器是xds560v2,仿真环境是ccs5.3。

         我使用ge例程调试网口的接收功能。通过从pc端的网络调试小助手发送数据包给dsp。

         在例程里,我只看到有通过ethernet port cfg来配置mac,mac为88-88-88-00-00-01。但是没有地方配dsp的ip。

        我一开始是在cmd里将电脑的ip和mac绑定,分别是192.168.0.6和98-90-96-b4-08-4e。然后又把192.168.0.106(这算是我虚构的一个ip。我把这个ip和dsp的mac绑定。但是此时dsp只能接收到12个广播包,是从192.168.0.6发到192.168.0.255的。然后观察ge stats寄存器,然后这里显示txbroadcastframs和txmulticastframs在很缓慢的增加,大概是几十个这样,但是有个txoctets一直在增加,在几千上万。当这些在增加的时候,我的网口接收中断却一直都没响应,只有在刚连上的时候收到一些广播包,这是为啥?为什么我的网口接收不到数据包呢?

我确实ping不通192.168.0.106这个ip,但是我把mac和ip各种绑定也依然是这种情况,这是为什么呢?还请大神赐教!)