This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

求助SPI加载



我们自己设计的板子上没有用其他的方式挂载FLASH,只通过SPI挂载了一个和6678开发板上一样的SPI  FLASH,可是我尝试了好多次直接通过SPI加载都没有成功,这个版块当中的关于SPI加载的那个帖子我也翻了好多遍了,可是现在我依然没有通过SPI把我的程序BOOT起来,现在将我的流程发上来 ,麻烦各位高手给指点指点,不甚感激!!!!

1  制作应用程序的烧写文件

         我首先做了一个通过GPIO管脚发出一个矩形波形的工程,生成app.out文件后,然后通过mcsdk目录下面自带的工具bin2ccs将out文件转化为dat文件。

2  烧写

       我首先尝试了直接烧写我的程序到开发板上的N25Q128这个flash的sector 0的位置,然后通过设置为SPI启动,可是我发现没有启动。

       然后我尝试制作了一个boot table,将boot table放在flash的sector 0的位置,然后将我的应用程序的数据烧写在sector 1的位置,也就是如下所示的地址0x10000,具体的boot table的内容如下:

 0x0022                    //length=34B

0x0000                    //checksum disabled

0x0006                   //spi boot

0x0000                   //device port number

0x0000                   //pll configuration msw

0x0000                    //pll configuration lsw

0x0001                   //options

0x0001                   //spi mode: polarity=0  phase=1

0x0003                   //address width=24bit

0x0008                   //data width=8bit

0x0004                   //4 pin

0x0000                   //chip select=0

0x0001                   //the first address to read from msw

0x0000                   //the first address to read from lsw

0x3e8                   //CPU frequency=1000MHz

0x0010                   //spi bus frequency=16MHz

0x1400                   //spi buf frequency

烧写进去之后,我发现依然没有boot起来,我发现我的spi的数据总线上一直有数据在出来,但是属于周期性的数据,我利用示波器去抓MOSI线上的数据,发现一直读取的是0x000000地址的数据。

然后我利用仿真器进去看我的程序所在的位置处于bootrom的位置,程序一直停在0x20b0a050的位置,此处的语句为:

                      SPKERNEL   0,0

我翻看了汇编语言的文档 ,实在没有看懂此命令代表的意思,惭愧!

然后大家说看看BOOT_MAGIC_ADDRESS,我查了资料,看到资料上说6678的BOOT_MAGIC_ADDRESS应该是0x807fff,但是我不清楚到底是从memory browser中输入这个地址,还是从打开的那个汇编语言的那个窗口中输入,我两个都看了,都不为0

其中,在memory中看到此地址处的值为:0x3bd1dcf5

            在汇编中看到此地址处的值为:0x7a3b

目前的现象就这么多,求各位高人指点迷津!