Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS
ti工程师,您好:
我最近在做关于C6748 的相关开发,现在遇到一个问题,希望能得到您的帮助,谢谢:
我在SYSBIOS中需要实现DSP的重启,请问有什么办法可以实现吗?
我查看C6748的技术参考手册,看到PLL0中有RSCTRL寄存器,其中低16位要求写入KEY方可解锁,实现对`SWRST的配置。其中RSCTRL的初始值是0X00010003,那么是不是只要SWRST位置为0,就可以实现重启呢?
我在尝试操作RSCTRL时,采用HWREG(PLLC0+RSCTRL)=0x00015A69的方式来解锁,但是一直看不到RSCTRL的第16位显示为0x0C,地址内的数据一直是0x00010003。请问这样操作有问题吗?或者应该怎么正确操作呢?请问有相关的例程吗?或者可供参考的资料呢?