大家好:
我学习 C6678地址扩展后的理解:
1、本地地址32为,共计4G空间;
2、扩展后的 物理地址,36为,共计64G空间;
3、经过扩展,相当于是把 本地连续的4G空间,扩展到 外部64G空间中 ,多个块组成的 不连续空间。物理空间64G中,能够被访问的还是最多4G空间。
实际并不能够配置8G的外部存储器,是吗?
上述理解是否有误?请指正!
如果上述理解有误,可以配置多余4G的存储器,比如说
内部2G地址空间 8000 0000 - FFFF FFFF 可以正常扩展到 8:0000 0000 - 8:7FFF FFFF,都是2G,可以理解接受
但是,
内部2G地址空间 8000 0000 - FFFF FFFF 如何扩展到 4G的物理空间?