This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

load .out 文件报错



采用的是seed-6713的板子,ccs3.3的环境,出现的“Data verification failed at 0x90000000.Please verify target memery and memory map.”然后报“a data verification error occurred,"的错误。板上的boot模式是按用户手册上要求给设置的,Flash应该是好的,用别的程序试过,能读写。求大神解决下,困扰几天了

  • CE1空间接的是什么memory? 在load程序到CE1空间时, 有没有在GEL文件先配置EMIF寄存器?

  • 用的是FLASH,39VF400A,是16位的,0x01800004里面给的是0x02208812

  • CCS load功能不能直接将.out文件烧写到flash, 你需要自己写flash烧写程序, 或者问问合众达他们的开发板支不支持flashburn工具直接烧录.

  • 我刚学dsp,有点不太懂,load.out 是不是在cmd里面有90000000(flash)的地址就load不进出啊?我用2.70的flashburn按Seed提供的说明烧写出现了“FBTC Download OK. Failed to get msg storage addr ",看网上说是低版本的ccs的FBTC文件,头疼啊。。。您那有没现成的6713自启动例子啊,急用~谢谢

  • 看你要把.out文件load到哪里啊? CCS load功能load到片内RAM不需要配置, load到片外, 需要实现在GEL文件中配置EMIF寄存器, 一般针对RAM而言, 如load到SDRAM.

    如果load到非易失性memory如flash, eeprom, 则ccs load不具备烧写功能.  需要用户自己写烧写程序或使用烧写工具.

    flashburn针对TI DSK6713的, 你要联系合众达咨询他们的板子是否支持flashburn .

    实在不行, 只能你自己编写烧写程序了, 这比修改flashburn协议方便许多