刚刚接触 6657 ,有几个问题咨询。望指点!!
刚接触TI 的 6000 系列多核CPU. 于是建了一个工程。hello world. 然后用MCSDN 中的 CSL_GPIO_OPEN 等函数控制一个脚 切换 ON/ OFF.
在更改工程属性中的 include option , 将一个 ti.csl.ae66 加入File search path 后编译成功。
其中遇到几个问题。
1. 在一个新的工程中如何设定PLL, 虽然在MCSDN 中有 PLL 库函数。于是去参考CPU 使用手册,知道要使用这个函数CSL_PLLC_setPllSecCtrlReg ,但是手车中是32位,库函数中确实。不知如何设定是好!几经周折看到了总算看明白了。 MCSDN 真多要这样用吗?没觉得便利!
2. GEL 文件是什么作用。好像也不会被编译,只有在debug 的时候可以用。 是不是Release 的烧录文件于此文件无任何关系。
3.烧录问题。现在程序生成的文件为 。 out , 如何将此文件烧录到 NOR Flash !
4. 最终的产品。 大家都是通过什么途径更新程序?
谢谢