am4378的GPEVM是使用TPS65218来供电的,该PMIC的使能管脚由RTC的RTC_PMIC_EN来控制。
TPS65218的DCDC1~4和LDO支撑着CPU的最小系统供电,如果希望这些通道有输出,就需要令PMIC进入active模式,就需要RTC将RTC_PMIC_EN拉高。
我查看了TRM关于这个管脚的描述:如果希望RTC的RTC_PMIC_EN输出高电平,则要么发生ALARM事件要么发生ext_wakeup事件
其中,CPU的wakeup事件应该指的是ext_wakeup这个管脚有输入,它来自于TPS65218的nWAKEUP引脚。但是在TPS65218进入ACTIVE状态之前,是不会向外输出nWAKEUP信号的。如此,就只能可能是CPU中发生了ALARM事件了吧?
我上述的分析正确吗?
另外,如果是这样,ALARM事件是在什么情况下发生的?希望TI的工程师能来解答