最近看6678手册知道每个核都有自己的L1 L2 SRAM ,这没问题,但是看2.3节的Memory Map Summary ,发现除了core 0 到core7的 L1,L2地址,还有一个Local L1,L2 SRAM ,这里不太懂
Memory Map Summary中local L2的地址是0x0800000 ,core0 L2 SRAM 的映射地址是10800000,CorePac1 L2 SRAM的地址是11800000。
然后我翻以前的笔记,有这样一段话:地址0x0800000是C66X Corepac第0 核的L2存储器的全局基地址,则C66X CorePac的第0 核可用0x10800000或0x00800000来访问该地址,而其他核只能用0x10800000
是不是Memory Map Summary中的Local L2的地址是指每个核访问自己的L2 SRAM 的地址,即比如corex要访问自己的L2 SRAM,都可以用0x0800000这个地址,但是如果core1, core2 要访问core3的L2 SRAM ,就必须用Memory Map Summary中的CorePac3 L2 SRAM地址,即13800000?