TI的XDS560V2仿真器有三种仿真头,常用的14pin,用于arm的20pin还有新的一种60pin的,从手册看到60pin不同于常规的14pin的好处是有trace analysis功能。但是我不清楚的是trace analysis功能到底是一种什么功能??从ccs界面能反映出来吗???谁能给详细的解释一下啊????
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI的XDS560V2仿真器有三种仿真头,常用的14pin,用于arm的20pin还有新的一种60pin的,从手册看到60pin不同于常规的14pin的好处是有trace analysis功能。但是我不清楚的是trace analysis功能到底是一种什么功能??从ccs界面能反映出来吗???谁能给详细的解释一下啊????
XDS560v2 可以抓取system trace data 到片外,即存储到XDS560v2中的buffer中,system trace 可以监控DSP片内的总线带宽信息和相应的event, 就JTAG设计而言,对于system trace data 的存储至少要求pin为20pin,而对于core trace data的存储至少要求为60pin,所需要的仿真器为XDS560PRO或者XDS560T(Trace Pod)。在CCS界面中有trace control和 trace analyzer 可以进行trace功能的设置和查看。