大家好,我需要用C6748 EMIF 16bit宽度 从FPGA拿数据,需要40MB/S 带宽
CS用4 BANK
以下是我配置代码
void PSCInit(void)
{
// 使能 GPIO 模块
PSCModuleControl(SOC_PSC_1_REGS, HW_PSC_GPIO, PSC_POWERDOMAIN_ALWAYS_ON, PSC_MDCTL_NEXT_ENABLE);
// 使能 EMIFA 模块
PSCModuleControl(SOC_PSC_0_REGS, HW_PSC_EMIFA, PSC_POWERDOMAIN_ALWAYS_ON, PSC_MDCTL_NEXT_ENABLE);
}
void EMIFAInit(void)
{
// 配置 EMIFA 相关复用引脚
//AD7606PinMuxSetup();
// 配置数据总线 16bit
EMIFAAsyncDevDataBusWidthSelect(SOC_EMIFA_0_REGS,EMIFA_CHIP_SELECT_4, EMIFA_DATA_BUSWITTH_16BIT);
// 选择 Normal 模式
EMIFAAsyncDevOpModeSelect(SOC_EMIFA_0_REGS,EMIFA_CHIP_SELECT_4, EMIFA_ASYNC_INTERFACE_NORMAL_MODE);
// 禁止WAIT引脚
EMIFAExtendedWaitConfig(SOC_EMIFA_0_REGS,EMIFA_CHIP_SELECT_4, EMIFA_EXTENDED_WAIT_DISABLE);
// 配置 W_SETUP/R_SETUP W_STROBE/R_STROBE W_HOLD/R_HOLD TA 等参数
EMIFAWaitTimingConfig(SOC_EMIFA_0_REGS,EMIFA_CHIP_SELECT_4, EMIFA_ASYNC_WAITTIME_CONFIG(1, 2 , 1, 1, 2, 1, 0 ));
}
main
{ PSCInit();
EMIFAInit();
while(1)
{emif_rbuffer[0] = ((short *)SOC_EMIFA_CS4_ADDR)[0];
}
}
通过逻辑分析仪看 RD 和CS4的波形,如下:
RD和CS 频率是3.2MHz, x 16bit = 6.4MB/s,不足以满足要求
我看到可以使用 EDMA的方式来对EMIF进行操作,总带宽可以到40MB/S
请问有相关的例程可以参考吗?谢谢