我的是XP的系统,装了CCS3.3,当设置完CCS3.3后出现CCStudio Parallel Debug Manager窗口,但就是链接不上硬件,出现错误如下:
Error connecting to the target:
Error 0x80000240/-180
Fatal Error during: Initialization, OCS,
This error was generated by TI's USCIF driver.
下面还有Abort、Retry、Cancel选项。但我的仿真器的灯始终是亮着的,而且,对于上面出现的那个框,如果选择Abort选项,电脑就会突然蓝屏重启。麻烦各位高手们帮忙解决下,万分感谢呀。
我是个新手,现在想学下合众达SEED-DTK的开发箱,但是因为上面CCS一直连不上,都没法进行下去。另外,各位能否给点学习建议呀!?由于本人才大四,感觉所学甚少,现在非常茫然,不知道应该往哪个方向去弄啊!!!