我现在在做的项目需要使用h3a来进行自动曝光。
但现在遇到了了一个问题就是,我从isif采集上来的视频流是yuv422格式的。
但我看官方文档上写的是h3a模块需要的输入是rgb格式。
在这里是需要自己手动编写yuv422转rgb吗,我怕这样会影响系统的效率,因为转成rgb之后我还需要转成yuv420sp来进行h264压缩,这一来回会耗费很多时间。
所以我想问一下,官方是怎么解决这个问题的,或者这个问题有什么方便的解决办法没有?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我现在在做的项目需要使用h3a来进行自动曝光。
但现在遇到了了一个问题就是,我从isif采集上来的视频流是yuv422格式的。
但我看官方文档上写的是h3a模块需要的输入是rgb格式。
在这里是需要自己手动编写yuv422转rgb吗,我怕这样会影响系统的效率,因为转成rgb之后我还需要转成yuv420sp来进行h264压缩,这一来回会耗费很多时间。
所以我想问一下,官方是怎么解决这个问题的,或者这个问题有什么方便的解决办法没有?
感谢你的回答。
您的意思是:yuv422只能通过手动转为rga格式,然后再交给h3a处理吗?
还是有其他更方便,或者说效率更高不占用cpu的方法呢?
ps:我说的方法指的是yuv422转rgb的方法。
1.如果只能通过代码手动转的话,那么这个问题就结束了。
2.如果有其他方法的话,可不可以告知我呢?
xiaolong zhou 说:yuv422只能通过我自己编写代码手动转为rga格式吗
如果是H3A需要的bayer pattern的RGB是只能手动编写软件生成的。