This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DM8168 dvrrdk 采集 XGA视频信号(二),外接ADV7181 to Robin Edson



Robin Edson:

您好!

!!!!!上次的链接

www.deyisupport.com/.../52034.aspx

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

我想用dvrrdk2.80 采集xga信号,板子重新设计了,视频解码芯片使用adv7181,但是没有驱动程序,怎么把其他解码片子的驱动加到rdk里呢?

看了rdk的capture link是不是要对capture_drv 进行修改啊?

---------------------------------------------------------------------------

你上次回答是

视频AD/DA芯片驱动可以单独加载,也可以编入内核。如果想加入RDK,可以参考

DVRRDK_03.00.01.03\ti_tools\hdvpss\hdvpss_01_00_01_37_patched\packages\ti\psp\devices

下程序包,以上路径为我的RDK包,你找对应RDK2.80的就OK了。

------------------------------------------------------------------------------------------

我想再请教下几个问题:

1)需要修改那部分代码呢?是修改Capturelink_drvier 还是在

DVRRDK_03.00.01.03\ti_tools\hdvpss\hdvpss_01_00_01_37_patched\packages\ti\psp\devices(简称hdvpss 包)增加一个新的解码器呢?

2)hdvpss 包下编译出来的东西没有找到具体的生成文件,在dvrrdk里边有使用么?是怎么使用的呢?

3)dvr_rdk\mcfw\src_bios6\links_m3vpss\capture 与hdvpss又是什么关系呢,不是很理解dvrrdk的软件架构!

4)D:\wkSpace\Proj_816x\DVRRDK_ZESLY\dvr_rdk\bin\ti816x\firmware 下的firmware文件是dvrrdk编译出来的么,还是早就编译好放在dvrrdk里仅供使用的?

非感谢!!!

xavier