听说8168最开始使用的是EZ SDK但是不怎么稳定,问题比较多,现在开始使用DVR RDK
请问是这样吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
要看你的应用了,如果是DVR、NVR,建议使用DVR RDK,里面去掉了OpenMax,改用专门针对多通道处理优化的MCFW。
另外DVR RDK也不是第三方开发的,其中只有Demo的应用层是第三方开发的,mcfw以及以下层次都是TI开发的。
"我的应用有点像NVR,从网络接收视频包,经过DSP加工后再通过网络发送出去,请问这个应用可以用DVR RDK吗?
" 可以使用,没有视频编解码需求吗?
网络接收视频包,经过DSP加工后再通过网络发送出去,关键点在于A8和DSP之间的数据交互,RDK里没有直接的例子。大体思路是在A8和DSP之间建立ipc in/out link。可以参考A8和VPSS或者Video之间传送数据的部分。可以看multich_vcap_venc_vids.c
“在A8和DSP之间建立ipc in/out link”,在usecase文件中就可以实现,不需要用户修改syslink或者调用syslink接口。当然本质上是ipc/syslink来做的。
DSP上的算法本身应该是相对独立的,只是和A8之间的通信接口要与RDK保持一致。