大家好,
我想用C6678开发板做stand-alone应用,我的CCS是5.1版本的。我找到了F28系列DSP的stand-alone应用的文档,学习了一下好像主要过程大概是程序下载到FLASH上面,运行的时候把FLASH上面的程序copy到RAM上面,从RAM运行。而主要的操作就是配置linker command file。但是我没找到C66系列的stand-alone应用的文档,请问C6678的stand-alone与F28系列的方式是否相同,只是需要相应的根据C6678的地址段修改linker command file就可以了呢?是否有C6678的stand-alone的应用的例子或者相关文档?
谢谢