我用的C6416,接线的时候是用的EMIFB,从BEA0连接到FLASH的A0,然后依次连接的;
用的EMIFB的CE0空间
目前用的FLASH型号为AM29LV400B,8位工作模式,读写无法实现,我想请问我这种连线方式,地址是否需要偏移,8位偏移多少,16位又偏移多少
下面是我的程序,按照例程改写的,请指正!
程序运行后,显示的是擦除和编程成功,但是实际用了一个参数传递出,写后的数据,发现不对
我看资料发现,一般都是将6416的EMIFB的BEA1连接到Flash的A0,然后依次连接的
如果用这种通用的连接方式的话,8位,16位怎么偏移呢