tony tang你好:
还是我们公司案子,4路codec接入6748。每个codec输出一路I2S信号到DSP。之前和您确认了接入到DSP的数据格式应该是L1L2L3L4 、R1R2R3R4这样的形式。
我今天写接口的时候发现,如果要按照I2S的形式,solt的个数只能配置成2,但是我有4个i2s,实际上是8路数据输入,这样的话应该是把slot的个数配置成8才对。可是这么配了以后不就是PCM格式的数据了吗,我这点就想不明白了。
我看了目前DSP做主的配置,LRFS 48K,clk是48*32K。也就是标准的i2s帧时钟和位时钟的配置。我左思右想有点矛盾不知道是不是哪里理解的不正确。