请教关于omapL138 烧写UBL和u-boot问题
我利用sfh_OMAP-L138.exe -erase -flashType NADN 存储NAND FLASH。利用sfh_OMAP-L138.exe -flash -flashType NADN ubl_OMAP-L138.bin u-boot.bin -p COM1 烧写OMAP外挂的8位NAND Flash.从界面上看程序烧写成功。
问题描述:重新运行OMAP之后,OMAPL138 运行的u-boot为擦除之前的bootloader。根据该现象分析好像烧写u-boot.bin没有烧写进入NAND flash、擦除NAND Flash并没有完全擦除NAND Flash。
希望得到回复: 1、 该烧写工具擦除NAND Flash是整个NAND flash还是在程序中设定的块?
2、 出现该现象可能的原因?
做过的测试: 1、擦除NAND flash后不能启动u-boot。证明擦除命令是成功的
2、能确定烧写的UBL为最新编译的