买的是合众达的8168开发板,和众达提供的是DVR RDK开发环境
想问一下,这种第三方的开发板可以使用TI的EZ SDK进行开发吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
可以用的,只是说有可能用的外围的元器件不一样,但是如果DVRRDK是可以用的话,那么对于EZ SDK移植起来还是比较方便的。
应用是这样的:8168从网络接收网络摄像机发送过来的视频包,然后A8将视频包发送给DSP,DSP经过处理后再通过网络发送出来。
这个项目中我们公司使用的是合众达的开发板,提供的是DVR RDK;我们的合作方使用的是EZ SDK,完成DSP中的算法。合作方要求我们提供EZ SDK的接口,使用codec engine ,实现:Linux 应用程序,C6Run 应用程序,C6Accel应用程序在板卡上的运行。
介于这种情况,是不是两方只不同的环境下是不是没发一起工作,如果要工作必须得使用同一的环境?
如果要必须得移植EZ SDK到合众达的开发板上的话,这个工作难度和工作量会有多大?
注:我们这边没做过这方面相应的工作,所以对这两个环境都不熟悉。