This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

入口点设置问题



    首先非常感谢Tony Tang上次对我的帮助!

 我在设置汇编程序(启动代码)入口点时候,程序Debug后跑到了设置的点,调试界面却提示 “ No source available for “0x403008c8” ”,如下图,这里的0x403008c8就是入口点的地址。请问这是怎么回事啊?

我设置入口点时候设置了两点: 1> 在CCS的target configuration的右键属性里将auto run设置为入口点符号 2> 在工程的编译属性,ARM LinkerSymbol Management -Specify program entry point for the output module设置了入口点符号。 请问是我设置错了吗?还是其他原因? 谢谢帮助!

  • 我把问题说简单点吧,上面帖子太具体了: 工程跑的时候,现实已经跑到了入口点,但是调试串口却显示No source available ,打开disassemble窗口可以看到代码,而且是可以单步走的,请问这是什么原因啊?