在开发OMAP-L137的C674x软件是,出现以下 问题:
对OMAP-L137的C674x在ccs7环境下建立一个工程,源代码主要是汇编代码。具体如下:
C文件MGC137_MAIN.c的代码为:
extern MGC137();
main()
{
MGC137();
}
汇编文件MGC137.asm的代码为:
.global _MGC137
_MGC137:
.copy "MGC137H.asm"
.text
...........(以下为汇编代码)
编译后产生一个警告:
! #10202-D no suitable entry-point found; setting to 0
亦即没有生成入口点,因此不能加载.out文件,程序不能调试和运行。
对警告标识导航到TI解决方案页面,没有CCS7环境下的C674X汇编工程示例,仅有一个其他处理器示例。
这个工程在CCS4环境下是可以编译运行的。
请指出出现编译警告的原因及解决办法,或提供CCS7环境下的OMAP-L137的C674X的汇编工程示例。谢谢!