我拿到DM368板子后,能否直接使用官网提供的SDK中的原始URL和uboot以及uImage进行烧写?
使用sfh_DM36x.exe烧写了原始UBL_DM36x_NAND_ARM432_DDR340_OSC24.bin和u-boot-dm368-evm.bin文件(两次),再次上电,使用串口进行调试,直接进入的是DM36X EVM # 命令行界面,这个界面如何使用tftp烧写uImage,(这个命令行下运行dhcp板子会直接重启)? 如何才能进入指导手册里 u-boot :> 命令行界面?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我拿到DM368板子后,能否直接使用官网提供的SDK中的原始URL和uboot以及uImage进行烧写?
使用sfh_DM36x.exe烧写了原始UBL_DM36x_NAND_ARM432_DDR340_OSC24.bin和u-boot-dm368-evm.bin文件(两次),再次上电,使用串口进行调试,直接进入的是DM36X EVM # 命令行界面,这个界面如何使用tftp烧写uImage,(这个命令行下运行dhcp板子会直接重启)? 如何才能进入指导手册里 u-boot :> 命令行界面?
你好,
在“DM36X EVM #”下如果你可以使用tftp烧写uImage,那这个命令行就是uboot的命令行了。你可以输入pri打印出uboot支持的相关命令。