尊敬的TI工程师们:您好!
小弟最近一直在做6678板卡的低温测试,但是在低温-40度时,core0的程序老跑飞,可以正常连接CCS,通过一些参数,可以观察到程序是工作正常了一段时间。
- 目前已经初步排除了DSP的电源以及时钟等问题。
- 板卡上core0的程序在DDR3上跑,core1-3在各自的L2上跑的。低温下core1-3发现都正常运行。
- 板卡在常温下DDR3的1333M测试不通过,800M正常工作。
- 低温下800M测试不通过,降频为400M可以通过DDR3测试。
- 目前发现板卡的DQS差分线有两对误差有3mil,DDR3设计手册上要求是1mil。
针对以上情况,考虑是否需要改板,但是又担心不是DQS不等长的问题。
所以想请教一下各路大佬,提供一下思路,尽量确定一下问题的原因。