大家好!最近我们做了个项目,AM3359部分和TI的EVM差不多,但是目前跑不起来,无法配置AM3359 的PIN 脚。跑到Kernel那里就重启了,目前电源正常,晶体也都起振了。 补充一点,前期上电时,AM3359 vddsh5 引脚有4.7V电压输出,导致把 6910A输出的3.3V 都拉到了4V 多。,后来换主控,断开VPP后,有四块板,只有一块板电压正常。不知道是什么原因。电源正常后,但系统还是跑不起来。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
是很奇怪,输入输出不对。
一方面你要再查查硬件连接,一句差不多,没啥信息量,但是说明还是有不同的,make it sure,这不会耗费你太多时间。
另外一个方面,你尝试断开VPP,你也可以尝试断开3.3V。确认一下看看到底是不是输入脚变成输出了。会不会是挂在3.3V上面的其他器件出的问题。
你们用过的pmu是tps65910A还是tps659210AA或者tps65910A3