This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DM8127 RDK3.2 SIMCOP

您好:

在rdk2.8上实现了关于SIMCOP部分,在3.2上没有看到,请问是3.2没有实现还是我没有找到地方?

  • 你说的不甚明了,看看releasenote 里面有没有提你说的东西?

  • 这部分是不公开的.你需要实现什么功能?

  • Feng Dong 说:

    这部分是不公开的.你需要实现什么功能?

    你好,Feng Dong:

    1.

    关于SIMCOP 我有点疑惑,我看了RDK里面的pdf说,SIMCOP属于ISS模块,

    都是属于VPSS_M3来控制的。另外SIMCOP是用来实现静态图片压缩的。

    但问题是,VIDEO_M3也是专门用来编码的,里面也实现了MJPEG压缩的。

    难倒VIDEO_M3里面的jpeg压缩和这里的SIMCOP压缩不是一个算法,怎么

    会有两个jpeg压缩?

    2.

    我们都知道ISS模块是DM8127中新模块,包括了ISP 3A等。我想问下

    ISS和IPIPE的区别是什么?DM8127中还有IPIPE么?因为以前DM368

    中的IPIPE可以实现GAMMA矫正等处理。DM8127中的数据流是不是

    Raw->ISS->IPIPE 呢?

    这个ISS是在368里面没有,DM8127中特有的。

  • 1,的确是两个mjpeg算法,只不过用不同的硬件里做的而已,如果你hdvicp的h.264编码有富裕,建议还是hdvicp来编mjpeg.

    2., IPIPE是ISP的一个子模块,你可以简单把ISS理解成为主要是ISP,再加一些其他东西(包括simcop),具体请参照ISS手册。

      如果你已经理解了36X在ISP中的数据流的走向,8127的数据流近似。