This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

8168vga输入vga输出,视频有点模糊不清晰

8168vga输入vga输出,vga输入是笔记本的vga输出,分辨率1600*1200,60帧,输出端的视频不清晰,好像覆盖一层薄雾,显示分辨率为1080p60,1600*1200、60的显示分辨率同样不清晰。显示视频的流程是:capture-》swms-》display,

可以排除vga显示引入的视频模糊,因为用sdi输入,视频清晰。视频源用的是win7自带的示例视频也没问题。

软件是dvrrdk4.0,

请问各位高手,这应该是啥原因?从哪方面考虑解决

  • 8168vga输入vga输出,vga输入是笔记本的vga输出,分辨率1600*1200,60帧,输出端的视频不清晰,好像覆盖一层薄雾,显示分辨率为1080p60,1600*1200、60的显示分辨率同样不清晰。显示视频的流程是:capture-》swms-》display,

    可以排除vga显示引入的视频模糊,因为用sdi输入,视频清晰。视频源用的是win7自带的示例视频也没问题。

    软件是dvrrdk4.0,

    请问各位高手,这应该是啥原因?从哪方面考虑解决

  • user4748636 说:
    可以排除vga显示引入的视频模糊,因为用sdi输入,视频清晰

    可以尝试将采集的信号编码么?如果编码后的图像仍然是模糊的,那就基本确认是采集到的数据就模糊了。输入VGA信号的时候,转换为数字信号是外同步的对么? VIP输入的同步信号,PCLK的极性是否有尝试改变,看是否有改善?

  • 采集输入同步是外同步,pCaptureInstPrm->videoCaptureMode = DEVICE_CAPT_VIDEO_CAPTURE_MODE_SINGLE_CH_NON_MUX_DISCRETE_SYNC_HSYNC_VBLK;
    模数转换用的是7604,其同步模式也是外同步:vidDecVideoModeArgs[i].modeParams.videoCaptureMode =DEVICE_CAPT_VIDEO_CAPTURE_MODE_SINGLE_CH_NON_MUX_DISCRETE_SYNC_HSYNC_VBLK;
    我试试pclk。顺便问下,nsflink只是将422转420吗?本身没有去燥的功能吧
  • 你好,

    HSYNC/VSYNC是高电平有效还是低电平有效也是可以配置的。

    默认demo里面nsflink只做了色度空间转换,没有使能去噪功能。
  • 改变了pclk极性为:pCaptureInstPrm->advancedParams.pixClkEdgePo = SYSTEM_VIP_PIX_CLK_EDGE_POL_RISING;确实清晰了,为SYSTEM_VIP_PIX_CLK_EDGE_POL_FALLING时不清晰。
    本项目用的是vga显示,显示设备devId为2(VDIS_DEV_DVO2),但是未改pclk为ring时只改MultiCh_swMsGetDefaultLayoutPrm(2, &swMsPrm[i], FALSE)中的devID,从0改2也会清晰,创建link前swms也配置了devId = 2时的显示分屏参数,过半天或几个小时不好的时候怎么改这两个地方都不清晰。这是硬件不稳定造成的吗还是啥原因