C6638 四核arm程序移植linux系统。然后8核dsp仍然在ccs下面跑。
我现在困惑的是:在进行arm与dsp进行联调的时候,C6638的启动方式应该是从ccs启动, 还是arm启动,拨码开关是0001还是0010?
1.如果是ccs启动 我只能把arm与dsp程序都在ccs环境下进行跑,这不是我想要的。我想让arm程序跑在 linux下面,DSP依旧用CCS启动。
2.如果是arm启动 我实际搭环境测试了一下,如果uboot起来之后,nfs挂载启动正常之后,我在ccs上面 加载dsp程序,我发现DSP仿真器链接不上,此时仿真器的拨码开关设置为0010,好像互相影响了,没办法同时 在linux 上面调试arm代码,一方面在ccs下面跑dsp代码,
请教遇到这种问题怎么解决。