新写了个Link,使用了DUP2,DUP3的ID号,Link运行正常,
完了自己定义了,用了select后的36,37,也修改了Max的号,
然后在VPSS下添加生成对应的ID,
但是好像还是不能正常工作,
是不是还要修改hdvpss?
========================
link ID是要唯一的而且要注册到system link中的.
ID 是唯一的,注册System_registerLink(pObj->tskId, &linkObj);也执行了,
难道不是这么注册的吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
新写了个Link,使用了DUP2,DUP3的ID号,Link运行正常,
完了自己定义了,用了select后的36,37,也修改了Max的号,
然后在VPSS下添加生成对应的ID,
但是好像还是不能正常工作,
是不是还要修改hdvpss?
========================
link ID是要唯一的而且要注册到system link中的.
ID 是唯一的,注册System_registerLink(pObj->tskId, &linkObj);也执行了,
难道不是这么注册的吗?
我的功能都实现了,而且使用duplink的ID号时工作正常,
但是我想保留duplink,想重新定义一个ID号,但是
一直不成功,好像跟其他link有冲突似的,
我是这么改的DEMUX是我的Link名
#define SYSTEM_LINK_ID_SELECT_2 (34)
#define SYSTEM_LINK_ID_SELECT_3 (35)
#define SYSTEM_LINK_ID_DEMUX_0 (36)
#define SYSTEM_LINK_ID_DEMUX_1 (37)
#define SYSTEM_LINK_COMMON_LINKS_MAX_ID (SYSTEM_LINK_ID_SELECT_3)
....
#define SYSTEM_VPSS_LINK_ID_DEMUX_0 VPSS_LINK(SYSTEM_LINK_ID_DEMUX_0 )
#define SYSTEM_VPSS_LINK_ID_DEMUX_1 VPSS_LINK(SYSTEM_LINK_ID_DEMUX_1 )
System_initLinks()
{
......
DeMuxLink_init();
...
}
unInit 的也做了,
我看每个核最大可以支持64个Link,没修改最大Link值,
注册是在 DeMuxLink_init()下调用的,
还有其他工作没做么?
我只要把id 号使用原有的救没有问题,