首先:管脚配置
0x4a003774 : 0x00050004
0x4a003778 : 0x00050004
0x4a00377c : 0x00050004
0x4a003780 : 0x00050004
0x4a003784 : 0x00050004
0x4a003788 : 0x00050004
0x4a00378c : 0x00050004
0x4a003790 : 0x00050004
0x4a003794 : 0x00050004
0x4a003798 : 0x00050004
0x4a00379c : 0x00050004
0x4a0037a0 : 0x00050004
这些都已经配置为vin2B相关的管脚以及功能
在io口上已经能够测试到hsync和vsync、clk,以及数据信号
但是内部模块一直没有中断触发
排查时钟域寄存器
0x4a009000 : 0x00001700
0x4a009004 : 0x00000030
0x4a009008 : 0x00000000
时钟也是启用来的
对应的是vip1 slice 1 模块
请帮忙看一下是什么地方问题导致,DRA756没有收到视频信号