This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

基于FMC接口的DSP TMS320C6455子卡模块

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6455

 

1、板卡概述
   FMC连接器是一种高速多pin的互连器件,广泛应用于板卡对接的设备中,特别是在xilinx公司的所有开发板中都使用。该DSP子卡模块以TI强大性能DSP TMS320C6455作为主芯片,专门针对xilinx开发板设计的标准板卡,用于高速数据、视频信号检测,分析等应用。

 

2、性能指标
  (一) DSP芯片性能
     1) DSP时钟主频1GHz,支持1.2GHz。
     2) 内存总线独立, 板载 DDR2-500 512MB。
     3) 支持32MB-128MB Nor Flash。
     4) 支持千兆网络接口。
     5) 支持 I2C的 E2Prom。
  (二) 接口介绍
     1)接口支持FMC标准的HPC连接器,支持 EMIF 64bit宽度,同步100MHz传输;Mcpbs0;Mcbsp1;RapidIO X4。
     2) 接口支持FMC标准的LPC连接器 支持EMIF32bit宽度,同步100MHz,Mcbsp1,RapidIOX1,Flash仅支持4MB。
     3)连接电源 +12V,+3.3V 。板卡独立供电+5V--+12V均可,模块最大功耗在8W。

  (三) 板卡尺寸: FMC卡大小为:90mmX69mm。安装孔大小为2.7mm。

3、物理特性
   储存温度:-20℃~ +70℃
   存储温度:商业级0℃~ +55℃ ,工业级 -20℃~ +55℃
   工作湿度:10%~80%

4、软件支持
  1) 支持千兆网络传输程序,移植LWIP协议栈,支持ping,TCP、UDP、IP传输协议。
  2) 支持DDR2空间的自检 测试程序。
  3) 支持RapidIO X1 X4 EDMA 中断 数据传输程序。
  4) DSP与FPGA的EMIF口 EDMA,同步中断传输程序,测试速率在200MB/s以上。
  5) 支持1K字节的引导,Flash 烧写测试程序。

  例子: 和FPGA板配合,FPGA板产生1024X768分辨率,20帧/秒图像流,通过EMIF 32bit宽度,传输到DSP并发送给千兆网络,在客户端软件显示的图像。

 

5、应用领域
  数字成像,图像分析与测试。

6、相关板卡介绍

  支持Xilinx Spartan6 SP605开发板

  与开发板Xilinx Spartan6 SP605组合使用

   与开发板 Xilinx Kintex-7 FPGA KC705组合使用

   与开发板 Xilinx Virtex-7 FPGA VC707组合使用