This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请教6670芯片BCP的参数问题



TI工程师:

   你好!

   我们在利用6670中的BCP模块时, mac模块算好TB块的大小是整数倍的cbsize,因此没有KpKm之分,我们对BCP参数进行如下改动:这里的numCodeBlocks实际为TB块的比特数/cb块的比特数。

codeBlkParams.numCodeBksKp        =   numCodeBlocks;

codeBlkParams.codeBkSizeKp        =   cbsize;

codeBlkParams.numCodeBksKm        =   0;

codeBlkParams.codeBkSizeKm        =   0; 

NcbKm视为经过Turbo编码后3块数据的buffer大小。一块的数据经过分成numRows*32列。配置方式如下,请问pRmParams->NcbKpColpRmParams->NcbKpRow代表什么意思?其公式如下:

numRows = ((pCodeBlkParams->codeBkSizeKp + 4) + 31)/32;

pRmParams->NcbKp= numRows * 32 * 3;

pRmParams->rvKpCol = (UInt32) (2 * ceil(pRmParams->NcbKp/(8.f * numRows)) * rvIndex+2);

pRmParams->NcbKpCol = ( pRmParams->NcbKp - numRows * 32 - 1)/( 2 * numRows);

pRmParams->NcbKpRow = ( pRmParams->NcbKp - numRows * 32 - 1)% (2 * numRows);

  • 这与LTE协议规定的速率匹配有关。在LTE速率匹配时,交织完后,输入到circular buffer的系统流按照Row*32的方式,校验流以交织的方式输入即校验流的Row‘=2*Row,直到填满circular buffer为止。所以进入circular buffer的比特数与Ncb有关,上述的NcbKpCol指的是校验流交织进入circular buffer占用的列数,NcbKpRow指交织校验流在circular buffer中最后一列所占的数。具体还需要参考LTE 速率匹配协议理解,当然也可以不用理解,直接按照上述公式计算参数即可。

  • Andy Yin,

     你好!

         也就是说Turbo编码出来后分为信息流,校验流1和校验流2,信息流交织后从RV定义的位置开始全部送入循环buffer,校验流交织后两列全部送入循环buffer,(上述的NcbKpCol指的是校验流交织进入circular buffer占用的列数,NcbKpRow指交织校验流在circular buffer中最后一列所占的数。)是这样理解么?

         期待你的回复~

                                                                                                                                                                                     苏明月

  • 对,这是LTE协议规定的。