你好,我用dvsrdk_dm368_4_02_00_06的软件包,以前是用的nandflash存储,现在想改为spi norflash启动,芯片MX25L51245G,我现在内核做的移植测试,可以挂载mount挂载jffs2。
1 但是当我移植uboot时,发现我用的uboot-2010.12,我发现davinci_dm365evm.c没有提供SPI的支持,请问你们有那个uboot版本支持SPI吗?
2 还有我发现ubl源码,没有看到支持SPI启动相关源码,请问UBL如何将UBOOT从SPI启动
3 请问有什么工具可以支持我将UBL uboot kernel等拷贝到SPI norflash
谢谢!!!