[CortxA8] 0x6000019f R8 = 0x800168dc
R1 = 0x00000000 R9 = 0x80014670
R2 = 0x00000000 R10 = 0x80016624
R3 = 0xffffffff R11 = 0x0000000e
R4 = 0x800168dc R12 = 0x48048000
R5 = 0x6000019f SP(R13) = 0x80007914
R6 = 0x80016d64 LR(R14) = 0x8000c4d4
R7 = 0x00000000 PC(R15) = 0x80007914
PSR = 0x80016d64
DFSR = 0x00001808 IFSR = 0x00000000
DFAR = 0x48048038 IFAR = 0x00000000
ti.sysbios.family.arm.exc.Exception: line 205: E_dataAbort: pc = 0x80007914, lr = 0x8000c4d4.
xdc.runtime.Error.raise: terminating execution
我用的beagleboneBlack
我在ccs 中在sysbios配套使用了硬件断,定用了一个硬件定时器中断,当我用jtag调试时,点击debug程序加载行行时即提示出现异常