你好 关于配置AMIC110 DDRless 我有一些问题 ,希望您能帮我解答下 EtherCAT Slave full application EtherCAT TI ESC SPI Mode (ASIC Mode) Slave application 我想知道这两个应用有什么不一样,我现在想用AMIC110开发一个从站,在数字电焊机上应用,我现在不清楚官方提供的这两个应用,应该用哪个比较合适,还有我想把工程烧写到SPI flash,总是不成功 可能是bootloader的问题 技术支持告诉我用Processor SDK 4.2 Migration Guide,但我并不知道怎么用,工程搭建的是这个EtherCAT Slave full application,我用的CCS7.2 SDK4.1 PRU-ICSS1.0.5 版本都是匹配的,这几个文件ecat_frame_handler_ti.bin 0x19000
ecat_host_interface_ti.bin 0x14000 tiesc_eeprom_ti.bin 0x10000 也按照要求下载到相应的地址,我现在怀疑是bootloader的问题,您能告诉我怎么操作吗?还有一个就是工程在debug模式下,连着仿真器,TWINCAT是可以扫描到TIESC-001,也没有任何问题,但在DDRless就不行了,官方有这样一个配置的教程吗?我在论坛上看到好多人有这样的问题,似乎也没有得到解决,有一个工程师告诉我他们最近在做这样一个配置视频,不知道做好没?