最近一直卡在6678大端模式的bootload上,6678设置 device status register为大端模式(0xe6b0)emifboot,之前用的两个版本的bootload改为引用大端模式库和工程,固化之后都没有成功load。单步运行时看出是boot了,而且在线调试是可以跑的,为什么一旦固化,bootload一直失败?找了很久的原因,也试着绕过bootloader,最后还是回归到boot固化的问题上。想请问一下,6678bootloader是否支持大端字节序模式?big endianness如果支持的话和小端有哪些区别?另外,在测试中有使用不烧写bootloader直接固化flash几个固定数,小端模式完全没问题,把这一套换到大端模式固化之后也起不来,是否大小端搬运数据方式不一样?这方面资料挺少的,如果有例程就更好了,求帮忙,万分感谢。