您好!
在使用自己编译的内核时出现问题:
1。通过NFS挂在网络文件系统,tftp下载自己编译的内核,它会出现好多Bad eraseblock *** at 0x00******的提示,但是可以启动运行。
2。通过网络挂载nand flash 文件系统,tftp下载自己编译的内核,不但会出现eraseblock *** at 0x00******的提示,还会出现好多好多的block *** is Bad,最后超级终端显示停在Kernel panic - not syncing :No init found Try passing init = option to kerne
我现在不知道问题出现在什么地方,还需要做其他的操作才能编译内核???随板子带的那个uImage下载,烧写都没问题,但是编译出来的就不行,我没有裁剪内核,也没有更改驱动,编译内核我是按照文档上操作的,就是在linux编译了一下,求解啊!