This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DM8168 的三个问题



问题1:

uboot 、uImage 都在NAND Flash 中,文件系统是NTFS,

环境变量设置如下:

bootdelay=3
baudrate=115200
verify=yes
bootfile=uImage
ramdisk_file=ramdisk.gz
loadaddr=0x81000000
script_addr=0x80900000
loadbootscript=fatload mmc 0 ${script_addr} boot.scr
bootscript= echo Running bootscript from MMC/SD to set the ENV...; source ${script_addr}
ethaddr=00:18:31:f3:e6:1c
ethact=DaVinci EMAC
nfsserver=192.168.1.100
serverip=192.168.1.100
gatewayip=192.168.1.1
netmask=255.255.255.0
autoload=no
bootcmd=nand read.i 81000000 0x00580000 0x300000;bootm
ipaddr=192.168.1.208
bootargs=console=ttyO2,115200n8 root=/dev/nfs rw nfsroot=/root/target/rfs_816x,nolock mem=256M ip=${ipaddr}:${serverip}:${gatewayip}:${netmask}::eth0 notifyk.vpssm3_sva=0xbfd000
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
ver=U-Boot 2010.06 (Oct 26 2012 - 10:20:45)

文件系统始终挂不上去?

各位帮忙看下,感觉没啥错误啊!

问题 2:

dvrdk开发包里有制作jffs文件系统的工具么?

直接使用Makefile的命令好像不行

问题3:

captureLink, deiLink,nfsLink好像都有帧率控制,

是针对场还是帧呢,

这些参数该怎么设置,

我输入PAL的,接了DEI,NFS,压缩后播放,显示图像要不偏慢,要不偏快,不知道为什么?

  • 问题1:bootargs设置中,nfsroot=/root/target/rfs_816x,应该是nfsroot=192.168.1.100:/root/target/rfs_816x

    问题2:Makefile里的命令不行,有可能是32bits、64bits平台需要有不同的mkfs.jffs2,开发包里带的有可能是64bit的。

    问题3:RDK里这些link的帧率控制,其实是picture rate控制,就是说可以是帧可以是场,参数设置一般2个, 输入fps、输出fps,重要的是比例关系,比如input 25,output 25与input 30, output 30的作用是一样的,都是进多少出多少,这时候设置input 2,output 2也是一个效果。你输入PAL有问题,输入NTSC没有问题吗?需要确认的是每个link环节没有性能不足的问题。

  • 问题1:bootargs设置中,nfsroot=/root/target/rfs_816x,应该是nfsroot=192.168.1.100:/root/target/rfs_816x,

    我也试过了,好像不行,还有DM8168 DVR RDK Install Guide 是这么写的:

    If TFTP server is used for booting kernel and NFS is used as root filesystem, use the following step to setup the boot arguments

    UBOOT # setenv bootcmd 'nand read ${logoreadaddr} 0x280000 0x300000;
    logo on ${logoreadaddr} 0xA0000000 0xBF900000 40 60; tftp 0x81000000
    uImage_DM816X_{DVR|EVM};bootm 0x81000000';

    setenv bootargs  'mem=256M console=ttyO2,115200n8 root=/dev/nfs rw rootfstype=jffs2 nfsroot=192.168.1.151:/home/work/netra/dvr/rfs ip=${ipaddr}:${serverip}:${gatewayip}:${netmask}::eth0:off vram=20M notifyk.vpssm3_sva=0xBFD00000'

    是不是写错了阿?

    问题2 mkfs.jffs2能给个下载链接么?